This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:PurePath 可能采用不同的立体声2.2配置?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473437/tas5825mevm-different-stereo-2-2-configuration-possible-in-purepath

器件型号:TAS5825MEVM

工具与软件:

大家好、我正在尝试以 PurePath 的五种扬声器配置所不包括的方式来配置 EVM。

也就是说、我需要一个立体声2.2系统。 包含的配置如下所示:

但是、我想按如下方式对我的配置(左声道为1安培1.1、右声道为1安培1.1):

这在 PurePath 中可以实现吗? 或者这是否需要探究寄存器并 改变值?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、可在1.1处理流程中独立配置每个器件。 使用终端系统集成菜单导出终端系统的初始化文件时、用户将能够选择器件的 I2C 地址。 按照您在每个系统中所需的方式配置器件、只需确保在导出时它们的地址不同!

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好拉姆齐,谢谢你的答复! 我确实考虑过这一点、但当我导出两个具有不同终端系统 I2C 地址的.h 文件时、通过比较文本发现它们是相同的。 我想这会提出另一个问题:代码中如何反映终端系统 I2C 地址?

    编辑:哎呀、我没有仔细阅读数据表、才意识到终端系统 I2C 地址在硬件设计中使用芯片 ADR 引脚上的电阻器值配置。 我的错误... 我想你的答复其实可以解决我的问题、所以我会把它记为这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我要按照我在原帖中所述配置 EVM、但仍不确定如何配置该主题。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renato、

    最简单的方法是从1.1处理流程开始、然后按照所需的方式对其进行配置。 获得配置后、使用"终端系统集成"转储配置。 执行此操作时、请从列表中选择.cfg 格式和第二个寄存器设置。 将此文件保存在某个位置、然后使用1.1处理流程来配置第二个器件。 要将配置脚本应用于第二个器件、请使用底部的"I2C"菜单并运行之前保存的脚本。

    此致、

    Ramsey