This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:一个问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483419/pcm1754-q1-one-issue

器件型号:PCM1754-Q1

工具与软件:

(PCM1754-Q1)如果 IC 断电了、那么 SCK、BCK、LRCK 和 DATA 四个引脚仍然有信号输入。我想检查这是否会导致 IC 出现异常情况。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boxu:

     在器件关闭时使 I2S 保持开启不会导致任何问题。 一旦电源恢复、初始化序列需要1024个系统时钟(从 VCC > 3V 开始) 。

    此致、

    Arash