This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:PCM1754TDBQRQ1的 IBIS 模型文件请求

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482512/pcm1754-q1-ibis-model-file-request-for-pcm1754tdbqrq1

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1753、PCM1754

工具与软件:

你(们)好  

您能否请我说明如何获取的 IBIS 模型文件 PCM1754TDBQRQ1?  

我的客户在将此器件注册为客户器件时需要此信息。  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM175x 系列器件基本 相同、区别在于硬件  控制与软件控制。  没有适用于 PCM1754的 IBIS 模型、但您可以找到可以使用的适用于 PCM1753的 IBIS 模型。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    Arash