This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:在1.8V IOVDD 下的96kHz FS 运行

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482037/taa5242-96khz-fs-operation-in-1-8v-iovdd

器件型号:TAA5242

工具与软件:

您好!

我们的客户希望确认在1.8V IOVDD 下可实现大约96kHzFS 64FS 的运行。 我们是否能够理解、TAA5242能够在1.8V IOVDD 下支持96kHz/64fs 的6.144MHz BCLK、如数据表中的表6.7所示。

尤其是在1.8V IOVDD 用例中的内部 PLL 功能方面、是否存在任何应用限制。

如果客户使用1.8V IOVDD 有任何限制、请告知我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-SAN:

    如果您为 BCLK 和 WCLK 供电、那么 PLL 功能应该没有问题、器件支持1.8V IOVDD 的这些速率。 如果在控制器模式下使用器件来提供 MCLK (对于此器件也称为 CCLK)、则 MCLK 的范围有限、为256或128 x FSYNC、或本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slaaeg6a/slaaeg6a.pdf 中指定的自动模式时钟配置

    我认为不存在任何基于1.8V 与3.3V IOVDD 的限制。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    感谢你的帮助。

    您的建议解决了客户问题、因此此操作已结束。

    此致、