This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:线性输出配置无效。 确认详细配置以启用线性输出。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480890/tpa6304-q1-the-line-out-configuration-is-not-effective-confirm-the-detailed-configuration-to-enable-line-out

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

嗨团队、

客户需要调试线性输出模式、但以下配置不起作用。

 使用通过 I2C 控制向 IOC 暴露的寄存器控件、尝试了许多方法在线路驱动器模式下配置内部放大器。

需要更改什么配置才能使内部放大器处于线路驱动器模式?

根据线路驱动器模式的数据表、需要更改以下设置以使线路 驱动器模式。

0x3 -> 0x55

0x01 -> 0xF

另外、在与 BIOS 团队讨论之后、尝试了以下方法、没有帮助

 

02 0x5C
03 0xAA
21 0x4A
23 0x49
01 0x00
04 0x55

04 0x0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    当 TPA6304-Q1处于待机模式时、寄存器0x06需要设置线路输出负载诊断。 第0至3位用于设置通道以启用此功能。  然后、您可以测试高达12k Ω 的负载。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gregg、

    基本上、要求是将内部放大器连接到将模拟音频数据作为输入的外部放大器。 内部放大器已经配置为 用于扬声器(低阻抗接收器)、并且它能够针对扬声器配置正常工作。

     

    如果我理解 正确、就需要在线路驱动器模式下配置内部 放大器、以便可以将外部放大器连接到它。 已尝试您建议的步骤、但音频数据未来自内部放大器。

     

    以下是尝试执行的序列:

    1. 禁用->待机低电平、待机高电平
    2. init -> init 变量
    3. 待机低电平=> 0x6=>0xF
    4. Diag ->转至诊断模式、设置工程所需的其他寄存器。
    5. MUTE ->使通道静音状态
    6. 播放->取消通道状态静音

    我们是否需要在执行3步后使放大器保持高电平? 请提供后续步骤建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    您的外部放大器的输入阻抗是多少?

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg

    放大器的输入阻抗为3KOhms

    此致、

    Rajeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rajeev

    应检测到阻抗、但需要调整序列才能使其正常工作。

    1. 待机引脚为低电平
    2. 初始值0x06=>0x0F
    3. STANDBY 引脚 为高电平(将运行自动负载诊断)
    4. 读取0x0D 和0x0E 以确保输出状态进入负载诊断阶段
    5. 读取0x0D 和0x0E、以确保输出状态在完成负载诊断后进入 Hi-Z (您可能需要多次循环)
    6. 读取0x0A、0x0B 和0x0C 以确定负载诊断输出。
    7. 更改为静音状态
    8. 更改为播放状态

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    非常感谢您的指导、放大器配置用于线路驱动模式应用。