This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PCM3070是否有上电序列?

Guru**** 2644985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483976/pcm3070-is-there-a-power-up-sequence-for-the-pcm3070-or-not

器件型号:PCM3070

工具与软件:

你(们)好

我当时在查看 PCM3070数据表、而下面是我不了解的内容:

如果我希望 AVDD 为3v3、IOVDD 为1V8、我是否需要先启动1V8电源轨、然后再启动3V3?  

通常这是顺序、但我不明白这款芯片是相同还是不同。

此外、在我启动1V8轨后、我需要多快的速度启动3V3轨?  

如果仅存在1V8或3V3、IC 是否正常?  

你认为 DVdd 和 AVdd 是松散耦合的人是什么?  我是否需要在2个电源轨之间使用一个二极管? 如果在哪个方向为"是"?  

此外、如果我使用1V8为 IOVdd 供电、然后使用 LDO 进行 DVdd、情况是否良好?  

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    导轨不一定需要按特定顺序打开。 但是、也有少数几个限制

    DVDD 和 AVDD 在器件内部弱耦合在一起。 一旦 AVDD 在线(外部电源或 LDO)、可通过寄存器写入来禁用此连接。

    是的、如果 IOVDD 为1.8V 并且 DVDD 由内部 LDO 供电、则没问题。

    此致、
    Jeff McPherson