This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:TLV320AIC3106是否通过其两个双二阶滤波器支持-23dB 增益深度?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483794/tlv320aic3106-q1-does-the-tlv320aic3106-support-a--23-db-gain-depth-with-its-two-biquad-filters

器件型号:TLV320AIC3106-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家!  

我们收到了要求每个音频源都应调整频率响应的要求。 因此、我们希望使用 AIC3106 BQ1和 BQ2来实现这一点。

但是、我们不确定 BQ1和 BQ2是否支持此增益深度。

您能帮助我们确认下表中的增益深度(-23dB)是否可以在 AIC3106上实现吗?

进行了对比

(100Hz)-6dB+/-3dB

(100Hz)-6dB+/-3dB

(400Hz) 0dB (基准)

(400Hz) 0dB (基准)

(4kHz)-23dB+/-3dB

(4kHz)-23dB+/-3dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy:

    我已经和 Henry Lo 一起解决这个问题了。

    对所需的滤波器类型没有明确说明。 这是一个截止频率为100Hz 和4kHz 的通带滤波器吗? 或者、这些在频带其余部分未被触控时需要消除的特定频率吗?

    只有了解过滤器类型后、才能确定增益存活性。

    工具电压限制为-12dB、这不应成为器件本身的限制。 客户可能需要使用 Matlab 或其他一些工具来计算系数。 我跟 Henry 分享了一个示例、该示例使用两个级联双二阶滤波器来实现-23dB。

    此致、
    Jeff McPherson