This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:AGC

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481429/pcm6240-q1-agc

器件型号:PCM6240-Q1

工具与软件:

我想询问 PCM6240-Q1集成电路(IC)是否具有自动增益控制(AGC)功能。 如果是、您能否提供有关其实施情况和相关参数的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我明天可以更新此线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ye:

    很抱歉耽误你的时间。 Daveon 正在旅行、将于周一回来。

    是、PCM6240-Q1中有 AGC。 详细信息请参阅第8.3.8节。

    只有两个参数、即应用的目标电平和最大增益。

    此致、
    Jeff McPherson