This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:多 PCM4222应用中的干扰问题

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1471119/pcm4222-interference-issues-in-multi-pcm4222-applications

器件型号:PCM4222

工具与软件:

您好!

我使用 PCM4222设计了功能测试(FT)板、其中共有4个站点、每个站点都配备一个 PCM4222。 我遇到了一个同时使用 ADC 会导致它们之间产生干扰的问题。 主要问题在于低频噪声的出现、导致 ADC 输出不符合预期。 当只有一个站点处于活动状态且其他站点关闭时、测试将正常执行。

您能建议改善这种情况的潜在方法吗? 您是否建议添加更多 LDO 以隔离和防止电源干扰? 不同站点的模拟/数字接口是独立的。 这是否是影响 ADC 并导致混叠问题的时钟干扰问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    请参阅原理图。 S0_xxx 表示站点编号0处的这些网、从 S0_ xxx 到 S3_xxx 共包含这些网。



    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享、我将回顾并提供任何评论。

    由于问题仅在启用多个器件时出现、它们是否都共享同一个电源轨和 GND? 如果有多个电源和 GND、则噪声可能会耦合到 ADC 输入中、从而导致接地环路问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好! 谢谢。

    对于上述情况、这四个站点都在 PCB 的电源/接地层共享相同的电源轨和 GND:ATX_+5V、ATX_+3.3V 和 DGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在12小时内更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    检讨后是否有改善原理图的建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、Daveon 到周一不在办公室。

    正如 Daveon 所说、接地环路问题通常会导致低频噪声(尤其是在噪声是50或60Hz 的倍数时)。

    隔离电源和接地听起来是最佳选择。 这不太可能是时钟问题或混叠问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我们将检查设计。

    谢谢!