This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:预期增益

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250, TPA3244, TPA3250D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483602/tpa3244-expected-gain

器件型号:TPA3244
主题中讨论的其他器件: TPA3250D2EVM、TPA3250

工具与软件:

音频团队、

我们的客户获取了 TPA3250D2EVM、并将 TPA3250替换为 TPA3244对其进行了修改。   

以下是配置:

- 30V 电源

- BTL 模式(仅使用一个输入)

-差分输入。  每个输入为134Hz 正弦波、0.6V 峰峰值、因此输入上的总电压为1.2V

负载是2欧姆电阻负载

他在输出端的负载上测得的峰峰值为9.4V。

预计固定增益为10。  对吗?  如果是这样、他为什么看不到呢?

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darren

    您是否测试了1kHz 时的增益?

    我不确定输入电容器与输入电阻器结合是否会使低频增益较低。

    谢谢

    Jesse