This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804:VcomR 和 VcomL 在连接不平衡的情况下连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482166/pcm1804-vcomr-and-vcoml-join-in-case-of-unbalanced-connection

器件型号:PCM1804
主题中讨论的其他器件: PCM1802

工具与软件:

你(们)好

我需要将电池供电放大器连接到 PCM1804。 但我只有一个运算放大器。  

我想将 Vcom 连接到放大器 GND、使其升至2.5V。 兼容 PCM1802。 但 PCM1804的 L 和 R 通道具有独立的 Vcom。 将 VcomL 和 VcomR 连接在一起是否会出现任何问题? 如果您可以共享一个内部输入结构、它将提供很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会把他们一起来。 最好对左侧放大器使用 VcomL、对右侧放大器使用 VcomR。 两个 Vcom 可能不会完全相同、因此我会使它们保持独立、因为麦克风通道无论如何都将独立于它们自己的放大器。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是问题所在。 麦克风通道有一个电池和一个接地。 因此两个通道共享同一个接地。 我无法分离它。 我测试了这个解决方案、它很有效、但我看不到 S/N 比 PCM1802有任何改进。 因此我需要知道我在此连接中是否释放了如此多的 S/N?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共享地不应该是问题。 为了设定基准、应该将 VCOM 应用于前置放大器的同相侧。 请参阅下面的应用图:

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 但我无法再使用额外的运算放大器。 好的、我将查找另一个具有一个公共引脚的 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jar:

    该图仅供参考。 即使每个麦克风一个运算放大器、重点是每侧的 VCOM 可驱动运算放大器的同相端子、从而产生偏置。

    此致、
    Jeff McPherson