This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:压电式扬声器驱动板套件产品咨询

Guru**** 2813385 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2665, DRV2667, DRV8662, LM48560, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483786/lm48560-piezo-speaker-driving-board-kit-product-inquiry

器件型号:LM48560
主题中讨论的其他器件:DRV8662DRV2700、DRV2665 、DRV2667

工具与软件:

与之相关的人员、

大家好、这是为 PZT 扬声器工作的伍迪(CheolWoo)。

我们正在寻找压电式扬声器潜水板套件。

我知道、 TI 有 几个驱动板套件模型、如下所示、

DRV2700、DRV2667、DRV2665、LM48560、DRV8662  

我们  要购买这些产品来进行测试。

我想问几个有关这些驱动电路板套件的问题。


a. DRV 2,667,26626658662被描述为触觉、但它们不能用作扬声器?
(DRV2667和 DRV2665具有高电压放大器和升压、因此它们可用作扬声器驱动器、而不是触觉驱动器?)
B. DRV 2700似乎用于除扬声器以外的其他用途、因此它是否可以用作扬声器?
(还有建议可以继续使用 DRV 2700进行评估、因此我特别感兴趣。)
c. DRV 8662被称为"陶瓷扬声器的 H 类驱动器"、因此它似乎最适合规格。 是这样吗?
d. DRV2700的输出电压标示为高达200Vpp (70.1Vrms)、但 LM48560的最大输出电压是多少?

    我回答。

谢谢你

此致、

伍迪公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍迪

    这些器件可用于驱动压电式扬声器。 将这些驱动器列为触觉压电驱动器的主要原因是它们是模拟放大器、因此没有 D 类或其他调制输出信号、这些信号往往很难用于压电换能器。
    LM48560上的升压转换器的额定最大电压为21V。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师