This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1问题

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484382/tpa2011d1-tpa2011d1-issue

器件型号:TPA2011D1

工具与软件:

尊敬的 专家:

您好、在使用 TPA2011的过程中、当打开机器并播放暂停时、有一个非常响亮的噼啪声。 如果放大器的 EN 始终升高、则回放暂停时不会出现砰砰声。 我们的感觉是、功率放大器开关时会发出噼啪声、然后左右查看、看看 PCB 数据和原理图是否有问题。 请帮助找出导致流行音乐的原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。

    您能否测试将输入耦合到地的交流耦合、并查看是否仍然存在噼啪声?  

    来自数据表:"TPA2011D1在设计使用偏置电压为0.5V 至 VDD–0.8V 的差分源时不需要输入耦合电容器。如果输入信号未偏置在建议的共模输入范围内(如果需要将输入用作高通滤波器)、或者如果使用单端源、则输入耦合电容器
    "  根据您的输入、您还可以 尝试移除 C33和 C36、因为它们可能不需要、并且实际上可能会由于容差差异而导致弹出。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特