This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:TAS5805M 应用可以##39;t 在 PPC3中显示

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484676/purepathconsole-tas5805m-apps-can-t-show-up-in-ppc3

部件号:PUREPATHCONSOLE
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805M、TAS5805-SW

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户以前使用 PurePath Console 3来评估 TAS5805M。  但是、重新安装 PPC3后、PPC3中不再显示 TAS5805M EVM Apps。

他们在安全资源中已经拥有 TAS5805-SW。

他们刷新了 PPC3上的[Available EVM Apps]、但  TAS5805M EVM Apps 仍然不显示。

如何在 PPC3上的[Installed EVVM Apps]中安装 TAS5805M?
此外、如何在  PPC3上的[Installed EVVM Apps]中安装 I2C 主器件?

他们希望 PPC3具有以下条件。
这是我的 PPC3显示屏。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:  

    请参阅以下主题来手动安装 PPC3应用: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390575/faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually 

    对于给您带来的不便、我们深表歉意!  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney-San:

    客户可以手动安装 TAS5805M EVM 应用。 谢谢。
    但是、I2C 主器件不出现。
    如何在  PPC3上的[Installed EVVM Apps]中安装 I2C 主器件?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    很高兴听到他们安装了 TAS5805M 应用并正在运行。  

    客户是否有权访问 https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHCONSOLE?我认为这可能是问题。 I2C 主设备应出现在"Available EVM Apps"下。 我没有看到未填充的案例。 如果通过文件共享而不是安全软件批准来接收 PPC3安装程序、这可能会导致出现问题。  

    无论如何、TAS5805M 应用内置了 I2C 主器件。 可以通过点击页面底部的"I2C"来访问该端口。 这将使它们能够记录 I2C 命令(在"Log"选项卡中)或发送 I2C 数据(在"I/O"选项卡中)。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特