This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3793A:如何使用陷波滤波器

Guru**** 2689735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3793A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484686/pcm3793a-how-to-use-a-notch-filter

器件型号:PCM3793A

工具与软件:

关于 PCM3793A 的陷波滤波器、当 fs=48kHz、fc = 120Hz 和 fb=100Hz 时、最大衰减值是多少(以 dB 为单位)? 是否有办法模拟滤波器的效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中心频率处的增益将为负无穷大。 实际上、16位系数最终将会耗尽分辨率、但增益仍会很低、中心频率输出将淹没在本底噪声中。 可以将其设计为负无穷大。

    此致、
    Jeff McPherson