This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:关于数字比较和密钥输入支持

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1484656/cc2642r-q1-regarding-support-for-numeric-comparison-and-passkey-entry

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

您好!

CC2642R-Q1是否支持以下功能?

我想确认其在主动配对和被动配对期间是否可用。

(我要问的是、因为数据表中没有提到该问题。)

1.数字比较

2.密钥输入

此致、

小野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、数字比较和密钥输入均可用。

    但是、我不确定主动和被动配对的含义。 你想详细说明这一点吗?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima-San、

    感谢您的答复。

    对于每个配对、我们认为以下方式。

     主动配对:CC2642R-Q1会作为中央设备发送配对请求、然后外围设备进行响应。

     被动配对:  在中央设备连接时、CC2642R-Q1正在等待外围设备的配对请求。

    此致、

    小野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ono-San、

    是的、CC2642同时支持中央和外设配对。

    此致!

    Nima Behmanesh