This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:大规模生产

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1475688/cc2340r5-mass-production

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

您好!

我有一个相关的问题  固件编程和 RSSI 测试  寿命  CC2340R5 .

配置文件  UniFlash PC 软件   XDS110编程器  将固件刷写到我们的定制硬件中。 但是、我们正在寻找一种更高效的解决方案来加快  大规模生产流程 .

生产设置详细信息:

  • 我们的  定制硬件  排列方式  32个模块的面板  (8×4矩阵)。
  • 每个模块都有  公开了 SWD、UART、电源、GND 和复位引脚 、可用于编程和测试。
  • 当前编程时间:  使用 UniFlash 对单个模块进行刷写需要~14秒(固件大小:  512KB )。
  • 目标要求:  我们需要这样做  相对于整个32模块面板的基准模块在60秒内刷写和读取 RSSI .

您能给我们介绍一下合适的问题吗  硬件和软件工具  这可以帮助我们实现这一目标、并优化我们的大批量生产编程工作流程?

期待您的见解...

此致、

Harinder Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    如果您需要我们的进一步信息以帮助您找到合适的解决方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harinder Singh:

    我希望你做得好。  

    为此、我们可以将 UniFlash (带有 XDS110调试器)与一起使用 命令行(DSlite)  使用 UniFlash 自动执行刷写过程、或刷写多个 CC2340:

    UniFlash 快速入门指南(TI.com)

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您好!

    感谢您分享详细信息。 我想确认的是、我们可以在中运行8个 LaunchPad 吗 并行 从而 可以打开多个实例并使用 CLI 进行刷写。 基本上、我们会制作一个 python 脚本来通过命令行(DSlite) UniFlash 接口控制所有 LaunchPad 并使任务自动化。

    为了给你一个更清楚的背景,我们正在开发一个  生产设置  对于我们的模块、它们在中排列  4×8面板(每面板32个模块) . 我们的目标是实现目标  在60秒或更短时间内为整个面板刷写和读取 RSSI 、同时保留  成本和操作复杂性低 .

    操作顺序:

    1. 闪烁:  我们的目标是并行、批量闪存模块  8、16或32 、以节省时间。
    2. 读取 RSSI:  为了验证 SoC 和元件的焊接是否正确、我们计划阅读  RSSI . A  基准模块  将固定在夹具中与面板的距离相等、以确保结果一致、帮助识别故障模块。

    我们正在寻找  实现流程自动化的完整解决方案(硬件和软件) . 您能否指导我们使用合适的工具、或为其提供任何参考?

    此外、如果您可以与任何使用 CC2340系列的现有客户核实并分享关于他们如何进行大规模生产的一些见解、这将非常有用。 任何有关其设置、工具或过程的信息都很有价值。  期待您的见解。

    此致、

    Harinder Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    是否有任何关于我的查询的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    是否有任何关于我的查询的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harinder:

    要同时对多个器件进行编程、应在大规模生产中使用"群组编程器"(*一次刷写多个器件);并确保写入速度足够高、以满足您的时序要求(例如400Kbps)。 您也可以使用 TI 工具 Uniflash 命令行界面来读取 RSSI (*除非 Gang 编程器也具有此功能)。  

    您可以在连接类别中快速找到我们支持的调试器件、但对于批量闪存器件、应该有许多支持的产品:

    谢谢!
    Alex F