This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:GPIO 设置为输入/输出模式

Guru**** 2545450 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1485138/cc2642r-gpio-set-to-input-output-mode

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

专家、您好!

我们的客户将使用 其系统板上的 PAEN/LNAEN 射频输出信号。

他们希望通过这些信号边沿获得 CPU 中断。

简单的方法是,使用这些射频输出引脚作为"输出",然后将这些引脚连接到另一个"输入"GPIO。

但是、在这种情况下、每个引脚需要2个引脚(PAEN 和 LNAEN)

 可以分配那些分配 GPIO 作为输出/输入的射频信号端口、而不是 使用2个引脚、以便它们可以仅使用一个引脚来使用 GPIO 边沿中断?   

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fujinaka-San、

    [报价 userid="48107" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1485138/cc2642r-gpio-set-to-input-output-mode "]他们希望通过这些信号边沿获得 CPU 中断。[/QUOT]

    -为什么不使用一些应用程序代码(类似于 GPIO 读取状态)来读取 LRF 引脚的状态,然后处理您需要对 CPU 执行的任何操作。

    不使用2个引脚、 是否可以分配那些分配给 GPIO 的射频信号端口作为输出/输入、 以便只使用一个引脚就能使用 GPIO 边沿中断?   [报价]

    - GPIO 可以使用 GPIO 驱动程序进行动态配置;尽管如此,我从未直接使用 LRF 分配来配置 GPIO ,因此我不确定它是否可以完全正常工作,我们可以将 LRF 引脚的状态级联( GPIO 读取-> GPIO 写入)到另一个引脚,并将 CPU GPIO 下降沿设置到该引脚。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    关于您的问题、

    "我们为什么不使用某些应用程序代码(类似于 GPIO 读取状态)来读取 LRF 引脚的状态、然后处理您需要对 CPU 执行的任何操作。"  、

    他们需要非常快的操作,所以他们想要使用中断处理。

    至于第二句、如果我将该端口设置为输入和输出、SysConfig 将显示重复的警告消息。

    我明白你没有尝试过,但它是否值得检查?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fujinaka-San、

    [报价 userid="48107" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1485138/cc2642r-gpio-set-to-input-output-mode/5705853 #5705853"]

    至于第二句、如果我将该端口设置为输入和输出、SysConfig 将显示重复的警告消息。

    [报价]

    这可能适用于 syscfg 目前、因为我们无法同时设置为输出/输入、我使用"动态配置"的方式是、在应用程序代码中、我们应该尝试重新配置 GPIO、使其满足我们的需求、然后再设置为以前的状态。  

    谢谢!
    Alex F