This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何在使用 uniflash 下载后自动运行程序?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1485953/lp-em-cc2340r5-how-to-run-the-program-automatically-after-downloading-with-uniflash

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好、TI

 我使用 CCS 下载程序时、该程序会在下载完成后自动开始运行。 但当我使用 uniflash 下载程序时、下载程序后、我仍然需要重新启动板才能运行。这是否正常? 还是可以设置一些内容、以便它在下载完成后自动开始运行程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peisheng Yang:

    当使用 Uniflash 将程序刷写到器件中时、它将暂时被卡住、解决方法是按下 Launchpad 上的重置按钮(*或可能通过重置命令使用 Uniflash CLI)。  

    谢谢!
    Alex F