This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:SPI 驱动器将字节间的 CS 置为无效

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1482126/cc2745p10-q1-spi-driver-de-assert-cs-between-bytes

器件型号:CC2745P10-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 CC2745驱动 TCAN4550。 simpleLink SDK 8_40_00_61中的 SPI 驱动器将 CS 在每个字节之间拉高。

syscfg 中没有配置可寻址该地址。 有什么权变措施吗? 谢谢。

TCAN4550要求上的参考链接。

TCAN4550-Q1:MISO 始终在 CS 和 SCLK 之后返回0x88000000。 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 8.40.02.01中有一个适用于 CC2745的示例。  

    simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_02_01\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10_Q1\drivers\canInitiator