This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 永久自断开

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1486788/cc2640r2f-cc2640r2f-peripharal-self-disconnection

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

在使用 CC2640R2F 外设示例时、 
如果应用程序被强制终止、则会发生未收到连接终止事件的情况。
为了防止出现这种情况、是否有方法可以检测交换连接数据的器件并将上的状态更改为已断开
没有交换数据时 CC2640R2F 本身的性能如何?
我尝试使用 gap_terminatelinkreq()函数、但没有改善。 


IAR

SDK:2.40.00.32.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 如果对等器件未超时断开连接并且未发送终止事件、则 CC2640R2应具有监控超时断开功能。 监测超时具有一个可调的周期、您可以在 SDK 中配置该周期。 我认为默认值是6秒。 如果设备在6秒内没有回声、则应断开连接。

    如果可能、我会建议更新到最新的 SDK、2.40 SDK 目前很旧、以后已经推出了很多错误修复、改进和新功能。

    此致、

    1月