This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:传递到函数 HCI_LE_SetDefaultPhyCmd ()的参数的阐释

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1486848/cc2340r5-clarification-of-parameters-passed-into-function-hci_le_setdefaultphycmd

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

请您澄清函数 HCI_LE_SetDefaultPhyCmd ()中第一个参数的格式

它是否应该来自为参数二和三(2Mbps 和编码 PHY)定义的相同宏?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您发送编修! 是的、您回答正确! 它与 您提供的链接的宏是相同的。

    此致、

    Tarek