This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:SDKv7.10:简单外设在优化0时不工作?

Guru**** 2955170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1485891/launchxl-cc26x2r1-sdkv7-10-simple-peripheral-does-not-work-at-optimization-0

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

您好!

简单外设在优化0下无法正常工作?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    BLE5-Stack 示例只能与优化级别 z 一起使用

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我担心如果优化设置为大于0、那么我在调试单步执行代码时会遇到问题。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    我懂了。 优化级别 Z 可以优化某些函数、但在大多数情况下、您应该仍能够按预期单步执行大部分代码并命中断点。

    此致、

    1月