This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:在片上双路 OAD 中启用 PTM 模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1484086/lp-em-cc2340r5-enabling-ptm-mode-in-dual-oad-onchip

器件型号:LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

大家好、我使用的是 CC2340-R5、而为了进行软件开发、我使用的是 Code Compose Studio 12.8.1。

我已在片上基本双负载上实现了用户应用、并想集成 PTM、我要在 syscfg 中为其启用 PTM 模式。  将根据通过 UART 接收到的命令切换到生产模式、我想在该命令下通过调用 HCI_EXT_EnablePTMCmd ()进一步启用 PTM 模式、否则芯片将在应用模式下运行。  

1. basic_ble_dual_oad_on_chip 是否支持 PTM 模式?  

2.如果支持 PTM 模式,那么基于 UART 帧,我可以通过调用 hci_ext_enablePTMCmd()直接切换到 PTM 模式,或者我是否应该像在 basic_ble_pTM 中对我的项目所做的那样单独创建一个任务。 如果是,那么如何将 NPI 库添加到我的项目中?

非常感谢在这方面提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    Unknown 说:
    1. basic_ble_dual_oad_on_chip 是否支持 PTM 模式?  [报价]

    可以将 PTM 添加到任何 BLE 示例。

    Unknown 说:
    2. 如果支持 PTM 模式、那么基于 UART 帧、我可以通过调用 hci_exT_EnablePTMCmd()直接切换至 PTM 模式、还是应该像在 basic_ble_PTM 中对我的项目所做的那样单独创建一个任务。 如果是这样、那么如何将 NPI 库添加到我的项目中?

    我建议参考 PTM 工程并为 PTM 添加单独的任务。 这将使您能够重复使用 PTM 示例的大部分逻辑、并缩短开发时间。

    此致、

    1月

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jan!  

    将 PTM 添加到我的自定义 ble_oad_dual_image 是成功的、但它确实显著影响了我的存储、SRAM 已填满99%。

     
    这是映射文件的屏幕截图。


    名称源长度已使用未使用属性填充
    --------------- --- --- --- --- ---
    MCUBOOT_SLOT  00000000  00006000 00000000 00006000      R X
    APP_HDR_SLOT  00006000  00000100  00000000 00000100    R X
    APP_SLOT        00006100  0003af00 00032683     0000887d  R X
    NVS_SLOT        0007c000  00004000 00004000 00000000      R X
    SRAM            20000000  00009000  00008ef1   0000010f  RW X
    S2RRAM          40098000  00001000 00000000 00001000      RW
    CCFG            4e020000  00000800 00000800    00000000  R
    LOG_DATA        90000000  00040000  00000000 00040000    R
    Log_ptr         94000008  00040000  00000000 00040000   R


    我有点担心、对于将来的实现、我要实施一个用作外设和中央器件的单个模块、这肯定会导致 SRAM 大小问题。  

    我认为最好的方法是在生产时闪存 PTM 应用、然后再刷写定制应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理解、通过减少项目中的任务大小、您或许能够恢复一些 SRAM 的使用量。

    此致、

    1月