This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:使用云(CCS 云)刷写包含项目0代码的 LaunchXL-CC2650时出错

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1486540/launchxl-cc2650-error-in-flashing-the-launchxl-cc2650-with-project-0-code-using-the-cloud-ccs-cloud

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 BLE-STACK

工具与软件:

您好!

 几周前、我买了一款全新的 LaunchXL-CC2650。 我将按照视频"SimpleLink Academy:开发您的蓝牙低耗能项目"中所述的说明操作。 今天、我尝试使用云来刷写项目0代码。  

1.我在 Chrome 浏览器上安装了 TICloudAgent 网桥扩展。

2.我在 Windows 笔记本电脑上安装 ticloudagent_2软件。

TI 开发人员检测到了 LaunchXL-CC2650。

4.我在尝试闪存入门中的代码时-认识 CC2650 Launchpad! CC2650F128按钮开始下载、LED 闪烁、但我收到如图片中所示的错误消息。  

5.我尝试拔插和重新插入,并重复的过程,如建议没有运气。 我也尝试了不同的笔记本电脑,但错误仍然存在。

6.或者、我找不到与 CCS 笔记本电脑应用程序配合使用的应用程序代码和网络处理器代码来刷写代码、此时我不知道如何继续。

7.另外、我可以请求项目0代码以查看是否可以使用笔记本电脑 CCS 应用程序来刷写此代码。 我还可以使用 Resource Explorer 请求用于运行项目0的正确链接、以便访问视频中所示的内容。

请在方便时尽早告知。

此致、

Rahul Mhatre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul Mhatre:

    您可以尝试 Flash Programmer 2来刷写器件吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的答复。 我应该刷写哪些文件?我可以在哪里获得这些文件? 请在方便时告知我。

    谢谢!

    Rahul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您应该能够从以下位置的 BLE-STACK SDK 中获取这些文件: https://www.ti.com/tool/download/BLE-STACK-2-X

    此致、

    1月