This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:通过 HWREG 调用访问硬件寄存器获取硬故障。

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1487839/cc2652r7-accessing-the-hardware-register-through-hwreg-call-getting-the-hard-fault

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

大家好、团队成员:

这是关于加密和密钥库区域的前一封邮件的延续。

当我们尝试访问以下寄存器时、我们得到了硬故障。 任何人都知道其根本原因。 我们需要配置一些相关的加密和密钥库区域。 是与 SNV 区域相关的问题。

uint32_t keyStoreKeySize = HWREG (crypto_BASE + crypto_O_keysize);

HWREG (crypto_BASE + crypto_O_keysize)= keysize;

//启用密钥写入(例如密钥0)。
HWREG (CRYPTO_BASE + CRYPT_O_KEYWRITEAREA)= 1 << keyStoreArea;

此致、

Srinivas.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas.V:

    感谢您联系我们。 由于这是非常高的优先级和紧迫性、我希望我们将此讨论移到电子邮件中、以便我们提供更快的响应、并为拨打电话创造机会。 您能否联系您的现场代表、向他们提供此主题、并让他们在我们所有人之间打开电子邮件主题?

    此致、

    1月