This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:RTC 处于关断状态

Guru**** 2959240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1486706/cc2745r10-q1-rtc-state-in-shutdown

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好!

当器件进入 SHUTDOWN 模式时、RTC 是否被禁用? 参考 CC2745R10 TRM 后、我找到了以下信息:

1.当芯片进入复位和关断状态时、RTC 复位。

退出复位状态后、RTC 值与系统同步。

假设在上午10:00、我通过软件将器件置于 SHUTDOWN 模式、两小时后、即晚上12:00。 我通过配置为 WAKEUP src 的 GPIO 唤醒器件。  

RTC 的状态会是怎样的? 它是具有增量值还是会按照第一个映像中的建议进行重置。

。  POWER_SHUTDOWN API 具有" 关闭时间 "  可用于计划从 SHUTDOWN 状态唤醒的参数。 这是如何做到的? 它使用 RTC 还是其他一些外设?

我们正在尝试优化睡眠电流、并在关断期间保持 RTC 功能完好无损、这对于我们的用例非常重要。