This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:芯片应用问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1488543/cc2340r5-chip-application-problem

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

CC2340R5是否支持远距离? TI 是否有任何测得的数据? 您通常可以走多远、100米到200米? 您是否有特定数据和测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    您正在使用什么 PHY 以及您使用的最大 TX 输出功率是否为+8dBm?  支持的距离将取决于所使用的射频堆栈、天线和匹配电路的质量以及物理屏障(比如墙壁)或其他干扰体(比如信道噪声或流量)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Ryans 的反馈之外、您还可以使用以下工具探索各种 PHY 的范围:
    RF-RANGE-ESTIMATOR 计算工具|德州仪器 TI.com

    您是否有面向特定应用的设计?

    此致、