This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:Linux 主机上的 CC2755 SBL

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1490164/cc2755r10-cc2755-sbl-on-linux-host

器件型号:CC2755R10

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在评估 CC2755。 他们会询问 SBL (通过 UART 从 Linux 主机加载 FW)是否可以在 cc2755的引导加载程序上工作。 如果尚未添加到 cc2755、您需要将其添加到的时间轴是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

      在具有 相同 CCFG 地址和串行 ROM 引导加载程序命令层的情况下、TI_CC2340_Linux_SBL 解决方案可能存在大量的重复使用、但根据围绕512KB 闪存和36KB RAM 的假设、需要对 sbl_device_cc2340.c/h 进行一些更改。  我将邀请另一位专家对即将进行的 F3器件 SBL Linux 主机开发进行评论。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2755 SBL Linux 主机工具版本当前没有时间表。

    此致、
    Ryan