This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:新芯片无法通过 CCS 下载固件、需要先使用 Uniflash 进行编程

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1489296/cc2340r5-new-chip-cannot-download-fw-by-ccs-need-to-use-uniflash-to-program-first

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发 CC2340R52。 他们发现、对于新的 CC2340R52 (内部无固件)、CC2340R52无法通过 CCS 下载。 他们需要先通过 Uniflash 进行刷写、然后可以使用 CCS 将固件下载到 CC2340R52。  

请帮助澄清为什么他们需要先使用 Uniflash?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我假设他们使用相同的 XDS110硬件来刷写这些器件?  此行为可能与 CC23xx_CC27xx_flash_library_version 相关。  客户使用哪个版本的 Uniflash、CCS 和 F3 SDK?   当每个工具尝试对器件进行编程时、分别为其显示了哪个版本的 CC23xx_CC27xx_FLASH_library_version?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如下所示。 谢谢你。

    UniFlash V9.1.0.5175
    CCS V20.0.0
    F3 SDK V8.10.1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。  请在 该 SimpleLink F3 SDK 的发行说明依赖项中观察、支持 CCS Eclipse 12.7.0或 CCS Theia 1.4.0、但不支持 CCS v20。  他们可以考虑将 CCS 版本降级或将 F3 SDK 升级到 v8.40、并报告这是否会影响行为。

    他们正在使用什么操作系统?  他们在 CCS 中看到什么错误?  我从未听说过任何类似的报告称 CCS v20无法对空白 CC2340R5器件进行编程。   

    此致、
    Ryan