This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:HFOSC 校准

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1488597/cc2340r5-q1-calibration-of-hfosc

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

大家好、TI 团队。

在我们的应用中、需要确保 UART 与另一个 IC 进行通信。

此外、由于预计运行环境会具有较高和较低的温度、因此在设计中必须纳入 UART 波特率的偏差大小。

查看 CC2340R5-Q1的数据表(如下)、HFOSC 作为 UART 通信波特率源、是在"无校准"和"有校准"的条件下指定的。

请告诉我们如何为 CC2340R5-Q1执行 HFOSC 校准。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Simizuta、

    HFOSC 在器件内部自动校准。 这不是我们的客户需要做的。 您只需考虑校准后的值。

    此致、

    Hg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我了解它是在器件内自动执行的。

    请提供以下信息:

    q1)在什么时候自动执行?

    Q2)存在"Syconfig >> Device Configuration >> RF Temperature Compensation"、复选该框是否启用了该功能?

    谢谢你。