This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何在 D 驱动器上安装 CC2642 SDK

Guru**** 2532450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1491149/cc2642r-how-to-install-the-cc2642-sdk-onto-the-d-drive

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

在 D 驱动器(D:\ ti)上安装 CC2642 SDK 时、出现编译错误。 应采取什么措施来解决此问题? 我是否必须将其安装在 C 驱动器上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否用在 D 驱动器上安装 SDK 时出现的错误的屏幕截图来回答?
    您还能告诉我您正在使用的操作系统(Windows 11、Windows 10、MacOS、Linux ...)吗?

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题已经解决、是 IAR 安装路径问题、无法显示空格。

    谢谢你