This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745天线端口电容电感

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1491557/cc2745r10-q1-cc2745-antenna-port-capacitance-inductance

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

关于 CC2745、演示 SCH 显示 ANT 端口需要1.1nH 和0.82pF 3.4nH、1.2pF、这些值是否需要?为什么会以这种方式连接 C33和 L34? 它们可以直接连接到电容接地或电感接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shao、您好!

    这些值经过精心调整、可在谐波电平、发射 功率、接收器灵敏度和电流消耗之间实现良好的折衷。 您的设计中必须使用它们。 移除这些组件后、 将会出现更高水平的谐波、因此您 可能看不到典型的射频性能。

    此致、

    Hg.