This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:cc2745's OTA 功能如何执行10,000项应力测试。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1487801/lp-em-cc2745r10-q1-how-the-cc2745-s-ota-feature-performs-10-000-stress-tests

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好、TI:

我使用的是 cc2745和 SDK 8.40。

目前、我们正在开发 OTA 功能、我们需要在安全启动条件下自动对 OTA 功能执行10000次压力测试、我们如何只编译两个映像来交替执行 OTA? 由于更新后的映像的版本号必须在安全启动条件下不断增加、因此不可能仅使用两个映像进行10,000次压力测试。

此致!

James

2025.03.15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    我将和研发部门谈谈您的问题。 我认为、擦除闪存(CCFG、SCFG)的命令会在擦除之前使映像无效、这适用于您的情况。 其中包括 BLDR_CMD_CHIP_ERASE、SACI_CMD_FLASH_ERASE_CHIP、可在技术参考手册的第9.5.3.5节和9.2.3节中找到。 我需要向研发部门核实、然后再给您明确的回复。 请于明日(03/19)等候解答。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac:

    感谢您的及时回复。

    关于上一个问题、最近是否有任何更新?

    此致!

    James

    2025.03.25

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    对于延迟、我们深表歉意。  

    几个问题:  

    1.是否使用 MCUBoot 执行 OTA 操作?  

    2.您使用的是外部闪存 OTA 还是内部闪存?  

    3.如果您不使用 MCUboot、可以描述定制的 OTA 应用程序吗?  

    要使用两个图像、您需要在写入新图像之前擦除目标扇区。 这样、您便可以使用相同的两个映像来完成 OTA 应力测试。  

    请提供问题的答案、我可以提供一些更具体的细节。  

    谢谢!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac:

    感谢您的及时回复。

    请向我们提供您的电子邮件地址、我们将通过电子邮件告知您的详细信息!

    此致!

    James

    2025.03.26.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    我无法通过公共线程共享我的电子邮件。  

    请联系您的 FAE 以发起电子邮件。  

    谢谢!  

    Isaac