This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用 BTool 发送 CW 模式(非调制)命令?

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1491937/cc2340r5-how-to-use-btool-to-send-cw-mode-non-modulation-command

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI FAE:

我参考 使用 BTool 进行射频测试—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.03.01.00文档 以及 如何使用蓝牙产品进行射频无线电测试(修订版 A)。  两个网站提供了如何生成调制的 Tx 功率。  但是、我如何生成非调制 CW 电源?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    请尝试使用 HC4510T Ext_Enhanced EndumTestTxCmd (1、0、0) [ Unmodulated_Transmit_Carrier、One_Mbps_Phy、2402 MHz ]或 了解一下 BTool 选项:

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    HC384.12.4.12.4.12.10.DEMTestTxCmd Ext_Enhanced 可行。 但是、我无法使用 HCI_LE_TestEnd 将其关闭。 您可以查看一下吗?

    另一个问题是关于 KC 认证。 我提供了如何进行 PER 测试、但实验室仍询问我如何进行 Rx 测试。 你知道它们是什么意思吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您需要使用 HCSCINGPA Ext_End democcmd。

    关于射频测试、我想您可以将他们指向 应用手册中的第3.3节"执行 Rx 测试"。

    BR、

    David。