This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:每个芯片芯片芯片的唯一信息

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1492031/cc2340r5-unique-information-for-each-chip-die

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

专家、您好!

我的客户想知道哪些信息是每个芯片的唯一编号。

.uuuid[8[、.bleAddr[6]、.macaddr[8]、.dieId[16]。

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiko、

    感谢您的咨询。 您是否愿意与我们分享使用这些价值观中的任何一个的目的? TRM 中显示、它们都是唯一标识符。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 我知道所有这些数字都是唯一的。

    在给闪存 ROM 分配和写入序列号之前、我的客户希望使用此编号作为其电路板标识符。  

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiko、

    我明白了。 对于您的初始问题、dieId 是每个裸片的唯一编号。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们的客户希望了解 ..uuuid[8[、.dieId[16]的"独特"范围。

    这些标识符在所有 TI 器件中都是唯一的、还是仅在 CC2340R5器件中是唯一的?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiko、

    我认为它在所有设备中都是唯一的,例如, dieId 中包含日期作为标识符的一部分。 此外、bleAddr 在器件中是唯一的、因为它是 BLE 公共地址。

    BR、

    David。