工具与软件:
您好、TI
我目前已向蓝牙添加了 CCC 身份验证功能(使用 CC2340作为中央设备、使用 CC2745作为外设)。 CCC 身份验证的数据通过 L2CAP 交换。 当我在 SDK 中执行重复的 CCC 身份验证测试(版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_30_00_11_ea)时、一切都正常。 但是、在更新到 SDK (版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61)后、我发现在运行几次后、CC2745无法再接收数据(调试显示在 CC2340执行后 L2CAP_SendSDU
、CC2745未进入 L2CAPCOC_dataHandler
)。 这可能是什么原因呢? 这两个版本之间是否有差异?
在 CCC 身份验证过程中、单个数据包的最大长度约为150字节。 这是否会超出允许的范围? 是否有必要执行数据包分段?
此致!
普雷斯顿