This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:基于 CC1352P1的定制电路板可以广播、但无法连接。 在 SmartRXStudio 中、它可以进行发送、但无法进行接收。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1486549/launchxl-cc1352p-custom-board-based-on-cc1352p1-can-advertise-but-not-connect-in-smartrxstudio-it-can-transmit-but-not-receive

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 CC1352P

工具与软件:

你好。

我对这个世界非常陌生、我尝试为具有 CC1352P1芯片(可作为 BLE 外设运行)的定制电路板编写固件。  我已修改 simple peripheral 示例代码来按需运行、并可以在 LaunchXL CC1352P-4和各种蓝牙设备(我的 iPhone 正在运行"Light Blue"或 TI RF Start 应用、以及我编写的装有蓝牙中央设备、正在运行 Linux 的 Panasonic Toughbook)之间进行通信。  我已在 SysConfig 中修改此程序以调整到我的定制硬件(我没有设计此板。  它在图像中被称为 WLWL 板)、并发现自定义板通过所广播的正确 UUID 进行广播并可以在这些手机应用程序上看到、并且表明它可以连接、但无法连接。  我今天试用了 Smart RF Studio、发现我的其中一个 LaunchPad 可以接收数据包以及来自定制电路板的持续 TX、但定制电路板似乎接收到大量噪声、无法从 LaunchPad 接收 TX。  (下图)。  您能告诉我如何帮助进行调试吗?  我没有频率计数器(在其他一些帖子中已提及)。  我可以联系设计电路板的硬件工程师、如果我能理解需要知道的内容、可能会帮助我。

非常感谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    观察您在 TX 端的图像、它设置为 BLE 1Mbps、而在 RX 上设置为 BLE 2Mbps、您能否匹配 PHY 设置并重新测试连续测试?

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好  我尝试了很多东西。  我重复了测试,设置匹配得更好,但它不能解决问题。  我这次包含了两个 LaunchPad 之间的连续 Rx 的屏幕截图、以便进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    因此、在您的测试中、您的定制板(使用 CC1352P1的定制板)仍然在检索数据时遇到问题、而我们的 LaunchPad 不正确?

    您是否已经由我们的硬件团队审查了定制板/PCB?

    SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 设计工具|德州仪器 TI.com

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alex、
    您是对的。  虽然两个 LaunchPad 可以很好地运行测试、但定制板仍然有问题(我无法做到)。  该 LaunchPad 还可以运行我的代码并且可以 与至少两个不同的器件(这是我到目前为止测试过的所有器件)进行通信(通过 BLE)。
    我没有做过任何评论。  我在这里很新、我不知道这是一个选择。  这项服务是否需要收费?  周转时间通常是多少?  首先、我要重温一下您与设计此板的硬件工程师所发送的链接中列出的所有文档、确保我们找不到自己的东西。
    刚才还有一个问题-我查看了硬件复查申请表上的受支持产品列表。  CC1352P 未在其中列出、只有 CC2xxx 产品。  为什么会这样?  是否仍包含 CC1352?   
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    支持 CC1352P、但通常使用提交 Sub-1GHz 设计审查提交内容  简短教程 : https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    它是一种分类奇怪,因为它是一个双频段设备(低于1GHz 和2.4 GHz ),所以必须在一个或其他提交门户中列出。 无论哪种方式、我们都可以确保它到达合适的人员以供审核。

    这是免费的、周转时间可能取决于订单大小和备货-遗憾的是、我们通常无法提供特定的时间。 但是、您提供的详细信息越多、审核流程就越顺畅。

    此致、

    Zack