This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:扫描处于活动状态且像素塞 Pro 2开启时、简单的中央崩溃。 (SDK:5.40.00.40)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1491456/cc2642r-simple-central-crashes-while-scanning-is-active-and-pixel-buds-pro-2-are-on-sdk-5-40-00-40

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

我在将 CC2642应用程序用作多角色器件时遇到一种奇怪的行为。 它在1500个周期内进行广告、并每分钟进行一次扫描。  

只要我不打开像素塞 Pro 2、该应用程序就能正常工作。  

 但是、当我打开 像素塞 Pro 2时、 每次开始扫描时、应用程序都会崩溃或卡在堆栈中。 已检查堆和堆栈消耗、在这种情况下似乎不是问题。

我只是在反汇编中看到、应用程序卡在函数的循环中(NOROM_RFDOorbellSendTo)

提前感谢您提供任何提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitali、您好!

    感谢您的咨询。 您是否有监听器空中日志可以与我们分享、以便了解具体情况? 您使用的 SDK 版本是什么?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很遗憾、我只有  Teledyne LeCroy 提供的前线 BPA 低功耗蓝牙协议分析器(包含 ble 4.2)。  当我选择耳塞地址时、我看不到任何 Adv。  

    借助 NRF Connect 应用程序、我将了解以下 我从充电盒中取出一个充电盒、并将 RSSI 滤波器设置为-47dBm 并放好充电盒、因此我只在日志中看到一个充电盒。 我可以连接到以下地址、并在通用访问服务中查看器件名称像素耳塞 Pro 2。 有些我很确定,广告属于芽.

    这就是我所能提供的全部。  

    我们使用 SDK 5.40.00.40

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitali、您好!

    好的、我明白了。 有一个无线日志来查看在这种非常具体的情况下发生的情况会很有用。 多角色设备是否正在尝试连接/配对/绑定? 我正在进一步调查导致器件不应答射频操作(等待门铃应答)的原因。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    在本例中、中央 CC2642与 一个外设相连。 我们的中央单元最多可连接8个孩子。 因此、中央会定期扫描新器件。  

    因此、在这种特定情况下、将 CC2642连接到一个外设并进行扫描。 此时、器件未尝试启动连接/配对/绑定、因为没有其他 广播子命令。

    BR、  

    Vitali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitali、您好!

    您可以尝试使用最新的 SDK 运行此示例吗? 有几个可能会影响您的问题的错误修复。

    BR、

    David。