This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SWDIO 和 SWDCK 也用作 UART

Guru**** 2952450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1491981/cc2340r5-swdio-and-swdck-are-also-used-as-uart

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我将开发 CC2340R5。
我也想将 CC2340R5的 DIO16_SWDIO 和 DIO17_SWDCK 用作 UART。
因为我也想将它们用作 SWD、所以我在 SysConfig 中保留了 DIO16_SWDIO 和 DIO17_SWDCK 未定义。
当我将 Shimei_FW_simple_link_sdk 版本从8.20.00.119更新到8.40.00.61时、UART 停止工作。
调查后、我发现 ti_drivers_config.c 中的 GPIO_PinConfig 设置在 SDK 更新后发生了变化。
我认为这就是它停止工作的原因。

在8.20.00.119中、

GPIO_CFG_NO_DIR, /* DIO_16 */
GPIO_CFG_NO_DIR, /* DIO_17 */


在8.40.00.61中、
GPIO_CFG_DO_NOT_CONFIG, /* DIO_16 */
GPIO_CFG_DO_NOT_CONFIG, /* DIO_17 */

好的、我有几个问题。
1.请告诉我如何将 DIO16_SWDIO 和 DIO17_SWDCK 的 GPIO_PinConfig 设置为 SysConfig 上的 GPIO_CFG_NO_DIR。 (DIO16_SWDIO 和 DIO17_SWDCK 一起使用 SWD 和 UART。)
2.或者、请告诉我是否可以在源代码上将其更改为 GPIO_CFG_NO_DIR。

谢谢你。