This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:可以 Uniflash 选择引导加载程序模式并将映像编程到 CC2755

Guru**** 2585485 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1492204/cc2755r10-could-uniflash-select-bootloader-mode-and-program-image-to-cc2755

器件型号:CC2755R10
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发 CC2755。 他们询问是否可以使用 Unilfash 来选择引导加载程序模式并通过 UART 将映像编程到 CC2755?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我会向工具团队核实这方面的信息。 当我收到回复时、将会更新。

    从我所看到的内容中、Uniflash 会在选择器件时提供该选项(例如 CC2652R1F (引导加载程序))。
    (请参阅此处参考: https://www.ti.com/lit/slau799)

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    这是一个合理的用例、但我们目前没有支持这一点的计划。

    我正在团队内部进一步讨论、并已将此请求通知他们。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    请通知相关团队。 谢谢你。