Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 CC1352P
工具与软件:
你好。
我对这个世界非常陌生、我尝试为具有 CC1352P1芯片(可作为 BLE 外设运行)的定制电路板编写固件。 我已修改 simple peripheral 示例代码来按需运行、并可以在 LaunchXL CC1352P-4和各种蓝牙设备(我的 iPhone 正在运行"Light Blue"或 TI RF Start 应用、以及我编写的装有蓝牙中央设备、正在运行 Linux 的 Panasonic Toughbook)之间进行通信。 我已在 SysConfig 中修改此程序以调整到我的定制硬件(我没有设计此板。 它在图像中被称为 WLWL 板)、并发现自定义板通过所广播的正确 UUID 进行广播并可以在这些手机应用程序上看到、并且表明它可以连接、但无法连接。 我今天试用了 Smart RF Studio、发现我的其中一个 LaunchPad 可以接收数据包以及来自定制电路板的持续 TX、但定制电路板似乎接收到大量噪声、无法从 LaunchPad 接收 TX。 (下图)。 您能告诉我如何帮助进行调试吗? 我没有频率计数器(在其他一些帖子中已提及)。 我可以联系设计电路板的硬件工程师、如果我能理解需要知道的内容、可能会帮助我。
非常感谢、
Ali