This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:GPIO 泄漏的影响

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1495296/cc2340r5-the-impact-of-gpio-leakage

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的专家:

在我们的硬件设计中、BLE MCU 电源将在运输模式下关闭。 我们将尝试在连接外部电源后再次为 BLE MCU 上电。  

但在启用 BLE MCU 之前、ADC 引脚上会有一个小的漏电流(该电流来自外部 PSU)。 我想知道这么小的电流是否会损坏 BLE MCU 或导致故障。

BR、

Guangwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我将邀请我们的硬件专家进行评论。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广文市

    如果我正确理解了问题、当产品处于"运输模式"时、分压器将在 GPIO 引脚上施加的电压约为0.69V (对分压器施加5V 电压、VDDS = 0V)

    VGPIO = VCC×(R8÷(R4 + R8))→VGPIO = 5 ×(10k÷(62k + 10k))→VGPIO = 0.69V

    该电压围绕 GPIO 保护二极管的激活电压、因此电流将从5V 回流到 VDDS。 然而、由于电阻器非常高、电流将非常可以忽略(2 µA 或更低)、因此我预计器件不会受到任何损坏。

    希望这对您有所帮助、

    Rafael