This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:CC2745 OAD 的 mcuboot 示例

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1493328/cc2745p10-q1-mcuboot-example-for-cc2745-oad

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

我想为我的 OAD 解决方案实施 mcuboot +持久加载应用+用户加载应用。 在 SDK F3 8.40.02.01中、我可以找到持久加载应用和基本可加载应用的示例、但我没有看到 mcuboot 示例、TI 是否会提供一个? BTW、我查看 CC2340的 mcuboot 示例。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尚未针对 CC2745实施 MCUBoot、但计划4月底推出。 我们支持安全启动、它与 MCUBoot 类似、但支持片上启动。

    如需更多信息: \source\ti\common\secure_boot\README.md

    对于使用安全启动的示例工程: \examples\nortos\LP_EM_CC2745R10_Q1_SECURE_BOOT\SECURE_BOOT

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我们需要有自己的 OAD 映像身份验证机制、根据我的理解、使用片上安全启动是不可能的、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安全启动也将验证映像。 如果您使用 OAD 将映像存储在第二个插槽中(并且根据安全引导配置为 XIP、覆盖等) 安全启动将在引导至映像之前对其进行验证。

    此致!

    Nima Behmanesh