This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 Segger J-Link 时、在刷写空白器件时出现问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1492883/cc2340r5-problem-flashing-a-blank-device-with-segger-j-link

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SEGGER、

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前有一些采用 CC2340R5 MCU 来实现蓝牙功能的器件、这些器件在出厂时应该是空白的。 昨天、我尝试通过 Segger J-Link 刷写空白 CC2340R5、但失败、因为无法擦除存储器。 然后、我使用 Uniflash 和 XDS110调试器刷写了器件、之后使用 J-Link 进行刷写没有问题。 我的问题是-您能否告诉我为什么要通过 J-Link 对初始闪存进行刷写? 为什么无法擦除存储器? 我可以解决这个问题吗?如何解决? 我要附加一个来自 J-Link 和 CCFG (Intel 十六进制格式)的日志。

e2e.ti.com/.../jlink_5F00_erase_5F00_failure.txt

e2e.ti.com/.../blank_5F00_device_5F00_ccfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 我们正在调查您的问题、我们会尽快回复您。

    您使用的 jlink 版本是什么?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    J-Link 版本是8.18。

    BR、

    赫里斯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hristo:

    感谢您的支持! 我将对此进行深入探讨、并与我们的硬件团队进行讨论。 预计明天(3-27)更新。

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hristo:

    感谢您的耐心等待! 在研究之后、我们发现了同样的问题。 遗憾的是、 J-LINK 是第三方工具、因此我们无法立即修复、除非最初使用 Uniflash 刷写器件。 我们已将此问题通知 Segger、希望它能很快得到解决!

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarek、

    感谢您的回复和调查!

    BR、

    赫里斯托