This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:RSSI 值很小、很少随距离变化而变化

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1495278/cc2745r10-q1-rssi-value-is-small-and-rarely-change-along-with-distance-change

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好!

我们已在定制设计的 PCB (Tx/CC2745P10端均采用 Rx)上测试了 RSSI 读数。 Rx 端通过 HCI_ReadRssiCmd 每50ms 获取一次 RSSI)。  

RSSI 读数似乎非常低。 距离为1厘米时、它为-55db。 在1米距离处、是-75dB。 当距离大于2米时、RSSI 几乎没有变化。

SYSCFG 工具中的 Tx 功率值已更改为最大 10.有任何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、


    您很可能需要首先确定您的天线是否已正确调优、还需要查看您的时钟调优。 首先要考虑的是回波损耗和导致某种程度失谐的一般天线放置方式。 您能否简单地讨论一下您已经进行了哪些测试来确保这些测试的运行? 您是否正在使用 SmartRF Studio 进行任何测量、以确认是否在硬件级别看到相同的行为(移除了软件依赖项)?


    循环另一个硬件专家来提供帮助。