This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:在没有 OAD/BIM 的情况下运行 Project Zero

Guru**** 2328460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1495815/cc2651r3sipa-running-project-zero-without-oad-bim

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

我想运行从 Project Zero 生成的应用程序二进制文件、不依赖于任何安全性。 在复位时、应该启动同一个应用。 如何进行此更改。 任何人都可以分享详细步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我们定义了 不带 BIM 映像的 EXCLUDE_OAD、会发生什么情况? 它是否会创建 ccfg (使用 reset 可以重新启动应用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 若要从工程中删除 OAD 功能、您需要删除 OAD 预定义(在链接器设置和编译器设置中找到)、修改编译后处理步骤以不编译 bin、而只是编译.out 文件、并更新代码以不使用 OAD 服务。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 Code Composer Studio 中将项目与 TIRTOS7一起使用。 对该工具来说相对较新。 请提供有关执行上述更改的详细步骤的帮助。 或者您是否有任何现成的项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、在尝试安装 Project Zero 后、我已尝试在器件上安装 BIM (bim_offchip_lp_CC2651R3SIPA_nortos_ticlang)。 这样、我就能够保留项目的零电源复位。 但无法连接到手机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不用担心。 我已通过添加自述文件中提到的 exclude_OAD 符号将工程修改为不使用 OAD。 我还删除了 OAD 相关的定义和用于 OAD 的外部 NV 区域。 我还没有在我这边进行测试、但应该可以。

    e2e.ti.com/.../project_5F00_zero_5F00_LP_5F00_CC2651R3SIPA_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速响应。 这个项目按预期运作。