This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:进入引导加载程序模式的软件方法。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1498469/cc2650-software-method-as-to-go-to-bootloader-mode

器件型号:CC2650

工具/软件:

您好!

我想通过软件进入引导加载程序模式、现在我要做的是当 TI cc2650通电时、我按 DIO13、随后进入引导加载程序模式、但每次无法按硬件中的按钮时、以任何其他方式进入引导加载程序模式。在这里、我想使用 ROM 引导加载程序地址、通过函数指针执行工程后、我将指向 ROM 引导加载程序地址。

1.我的方法正确、可以通过软件方法在不按下 TI 板上的任何按钮的情况下进入引导加载程序模式。

我无法从 TI 参考手册中获取 ROM 引导加载程序地址、您能帮我获取地址吗?

在.ccfg 文件中、我修改了以下内容

#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOT_ENABLE_ENABLE
//#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOT_ENABLE 0x00 //禁用 ROM 引导加载程序
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOT_ENABLE 0xC5 //启用 ROM 引导加载程序
#endif

#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL 0x0 //低电平有效以打开引导加载程序后门
//#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL 0x1 //高电平有效以打开引导加载程序后门
#endif

#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER 0x0D //引导加载程序后门的 DIO 编号
#endif

#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE 0xC5 //在生成二进制文件之前启用引导加载程序后门。

提前感谢您并热切地等待您的答复。  

此致、

Navya