This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1497320/cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

您好的团队、

我正在通过 SWD 刷写程序。 我已经按照 ARM 调试接口架构规范(IHI0031)(特别是一节)中概述的步骤进行了操作  5.3.4 (退出休眠状态) 。 我可以成功停止 CPU 并读取 ID。

根据  TRM 的第5.3.2节 、我选择了  APSEL = 0x2  访问调试邮箱。 但是、我无法对进行读取或写入  TXD   RXD  模式。


以下是我的问题:

  1. 如何启用  SACI 模式  访问调试邮箱(TXD、RXD)寄存器?

  2. 是否有特定内容  初始化序列  或一组  模式  启用 SACI 访问?

  3. 有任何问题  相关文档或示例  其中详细介绍了如何通过调试邮箱与闪存通信?

请提供任何指导或文件参考。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找不到涵盖低级调试通信命令和协议的公共文档。 但是、所有 Code Composer Studio 版本中都提供了执行器件初始化的 GEL 脚本。 这些脚本可用于以编程方式在 CC2340R5上执行各种任务。

    在典型的 CCS 安装时、转到以下目录并查看以 cc23xx*开头的 GEL 脚本文件

    C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\emulation\gel

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速响应。

    我已在上安装了 CCS v20.0.2.5C:\ti\ccs2002\ccs\ccs_base\emulation\gelcc23xx_dap.gel文件中有一条注释、指示应通过使用SECAP_RSTCTL SEC-AP 中的寄存器复位器件来进入 SACI 模式。
    在脚本中显示 EnterSaci ();//在闪存 DLL 中实现,我找不到函数体。

    根据 TRM (第8.2.4.1节)、也可以通过执行 SWD 连接、然后进行器件复位(通过 SWD 复位或引脚复位)、从而进入 SACI 模式。

    为此、我发出了值为0x5C 的 SWD 复位命令(0xC9)、如 TRM 的表8.1中所述。 目标器件会进行复位、但会进行复位 不会 显示并进入 SACI 模式。 因此、我无法访问 TXD 和 RXD 寄存器、也无法对调试邮箱进行读取或写入。

    您能否确认是否需要另外一个步骤来触发 SACI 模式、或者是否存在任何已知条件可能阻止在 SWD 复位后进入 SACI?



    以下是我的问题:
    1. 如何启用  SACI 模式  访问调试邮箱(TXD、RXD)寄存器?
    2.我可以得到  EnterSaci ()的函数体,它在 cc23xx_dap.gel 文件中

    我是否可以使用硬件 API (HAPI)通过 SWD 进行闪存编程(可在下面的 SDK 中获得)?
    SimpleLink CC23xx 软件开发套件(SDK)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surender:

    我与我的同事确认,事实上,您查找的信息不是公开的(仅限 NDA ),因此不能在这个论坛上共享。对不起。

    请联系您当地的 TI 销售办事处了解此主题以及有关商机的信息。

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 desouza,
    好的、我得到了、感谢您的快速响应。