This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:SDK Zephyr 版本

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1498534/lp-em-cc2340r5-sdk-zephyr-release

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2340R5UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 CC2340 Champs:

通过 TI.com、我看到 TI.com (https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK)上显示的 SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK 指向 GitHub v3.7.0-ti-8.20.04_ea GitHub - TexasInstruments/simplelink-Zephyr 指向时发布 v3.7.0-ti-8.40.00 发布(较新)

为了获得 TI 支持以在  LP-EM-CC2340R5上运行 BLE/Zephyr、应使用哪个版本? 为简化此处运行 BLE/Zephyr 的过程、应遵循哪些自述/指南?

谢谢!

此致、

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GitHub 版本的 v3.7.0-8.40版本非常受欢迎、尤其是在使用 CC2340R53时、因为版本说明将其质量级别从 Beta 更改为 Beta -仅在样片/蓝牙/网状网络上测试

    要开始将 Zephyr 用于 CC2340R5、我们建议遵循 Github 存储库中自述文件的说明。请注意、通过使用这些安装步骤、  可能不支持构建 CC2340R5或 CC2340R53以外的其他电路板、如果是这种情况、可能需要在两个不同的文件夹中安装两个 Zephyr。

    在使用 TI Github Zephyr 下游构建固件后、可以使用 Uniflash 使用新创建的.hex 文件刷写电路板、以及刷写后对电路板进行下电上电。

    此致、
    Maxence